请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8701 您好!
我有 DRV8701EVM、最大 VREF 为3、3V。 我看到 DRV8701的数据表、它指示我们可以将 VREF 设置为 AVDD (最大值为5.2V)。
我知道 DRV8701EVM 的最大电压设置为3.3V、用于保护开发板。 如果我开发用于电机控制的新电路板、我可以将 VREF 设置为 AVDD 以获得高电平电流?
非常感谢。