请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV11873 大家好、团队、
您能不能帮助澄清什么可能导致 FG 变低、如下所示(左侧第二个方形为黄色)。
蓝色线为 CS。 DRV11873 主要适用于所有已构建的系统、但有些系统显示了以下行为。
PWM 为51%- 54%。 电源电压为8V。
您会建议进行哪种测试来进一步调试系统?
如何连接 FG 线路的外壳?
如果电源为 6.5V、则未出现问题。
谢谢、
日落