This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:DRV11873 - FG 行为

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/673506/drv11873-drv11873---fg-behavior

器件型号:DRV11873

大家好、团队、

您能不能帮助澄清什么可能导致 FG 变低、如下所示(左侧第二个方形为黄色)。

蓝色线为 CS。 DRV11873 主要适用于所有已构建的系统、但有些系统显示了以下行为。

PWM 为51%- 54%。 电源电压为8V。

您会建议进行哪种测试来进一步调试系统?

如何连接 FG 线路的外壳?

如果电源为 6.5V、则未出现问题。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    在您谈论的那一时刻、电流看起来会显著上升。 在8V 时、您是否刚好在电流限制的边缘?

    您能否向我展示6.5V 时的行为?

    谢谢、

    Brian