请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8833 大家好、
客户的 DRV8833在电桥输入端的4.3V VM 电压和3.3V 逻辑电压下运行、但希望将 nSLEEP 连接到5V。
这不违反数据表上的任何建议条件。 您能否确认这不会导致长期问题? 我怀疑这不是因为我们有一个内部稳压器偏置内部电路。
感谢您的帮助。
-Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.