This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:快速检查引脚电压

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/672302/drv8833-quick-check-on-pin-voltages

器件型号:DRV8833

大家好、

客户的 DRV8833在电桥输入端的4.3V VM 电压和3.3V 逻辑电压下运行、但希望将 nSLEEP 连接到5V。  

这不违反数据表上的任何建议条件。 您能否确认这不会导致长期问题? 我怀疑这不是因为我们有一个内部稳压器偏置内部电路。  

感谢您的帮助。

-Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    似乎没有问题。

    保守的方法是在5V 电源和 nSLEEP 引脚之间使用50k 电阻器来限制电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rick!
    -Alex