请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10970 您好!
我们的客户使用 DRV10970、对 PWM 输入有疑问。
PWM 输入的最小脉冲宽度是多少?
是2us 吗?
此致、
Naoki Aoyama
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Naoki Aoyama、您好!
允许的最大 PWM 频率为100kHz、周期为10µs μ s。 由于我们可以在 占空比内将周期拆分为脉宽的百分比(例如1%)、因此我们得到100ns。 由于 PWM 占空比决定速度命令、1%占空比将意味着电机将以1%的速度运行(这对于使用 DRV10970的客户来说并不是一个典型的用例)。
请注意、这是 PWM 输入的最小宽度、因为假设最大 PWM 频率为100kHz。 只有当 PWM 频率较小时、这些值才会变大。
最棒的
Cole