This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:最小脉冲宽度

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/671943/drv10970-minimum-pulse-width

器件型号:DRV10970

您好!

我们的客户使用 DRV10970、对 PWM 输入有疑问。

PWM 输入的最小脉冲宽度是多少?

是2us 吗?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki Aoyama、您好!

     允许的最大 PWM 频率为100kHz、周期为10µs μ s。 由于我们可以在  占空比内将周期拆分为脉宽的百分比(例如1%)、因此我们得到100ns。  由于 PWM 占空比决定速度命令、1%占空比将意味着电机将以1%的速度运行(这对于使用 DRV10970的客户来说并不是一个典型的用例)。

    请注意、这是 PWM 输入的最小宽度、因为假设最大 PWM 频率为100kHz。 只有当 PWM 频率较小时、这些值才会变大。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cole、

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈此信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama