我正在设计一个电路,以非常高的频率驱动小型电磁阀:理想情况下>100Hz。 我正在评估的电磁阀是一个莱德克斯195201-234:50%占空比、8.8V/13.1Ohm = 672mA。 我只需要驱动它一小部分可能的冲程(大约0.5mm、大约为可能冲程的20%)。 有一个复位弹簧。
DRV110是否是适合此应用的驱动器? 我喜欢能够使用不同电压的想法、螺线管制造商建议使用恒定电流驱动来实现高速。 我需要一个行程/时间的锯齿波形、那么我是否应该将保持时间设置为零? 电磁阀制造商还建议使用线圈抑制电路(如下所示)。
显然、对于 PWM、我将需要一个快速恢复二极管。 与 DRV110搭配使用时、线圈抑制电路的其余部分是否合理? 他们推荐了一个0.1uF 陶瓷电容器。谢谢!