This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:帮助识别 DRV8871的问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/671944/drv8871-help-identify-problem-with-drv8871

器件型号:DRV8871

大家好、

我尝试使用 Adafruit 的 DRV8871分线板来控制24V 直流电机 。 我遇到这种情况、我无法很好地解释。

如果我将电机直接连接到24V 电源、则电机运行正常。 我使用 24V/2.5A MeanWell 电源。  。

但是、当我通过分线板控制电机时、输出电压仅约为5V。 在75%占空比下、用于控制电机的 PWM 频率为60Hz。 我尝试将电阻器更改为较低的值、以便在需要时允许更多电流通过、但它不会改变情况。 我还监测电机的电流拉取、它消耗的电流约为0.5A 无负载、而负载消耗的电流约为1A、这意味着电源有足够的电流来运行电机、我相信。  

请帮助我解释这种情况、如果可能、您是否有任何解决方法?

谢谢、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    DRV8871的一个保护电路有可能被激活。

    请使用示波器检查输出。

    如果观察到输出禁用约3ms、然后重新启用、这表示过流事件。

    如果您观察到输出禁用时间远远超过3ms,这表示过热事件。