请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8871 大家好、
我尝试使用 Adafruit 的 DRV8871分线板来控制24V 直流电机 。 我遇到这种情况、我无法很好地解释。
如果我将电机直接连接到24V 电源、则电机运行正常。 我使用 24V/2.5A MeanWell 电源。 。
但是、当我通过分线板控制电机时、输出电压仅约为5V。 在75%占空比下、用于控制电机的 PWM 频率为60Hz。 我尝试将电阻器更改为较低的值、以便在需要时允许更多电流通过、但它不会改变情况。 我还监测电机的电流拉取、它消耗的电流约为0.5A 无负载、而负载消耗的电流约为1A、这意味着电源有足够的电流来运行电机、我相信。
请帮助我解释这种情况、如果可能、您是否有任何解决方法?
谢谢、
Alex