This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:DRV8818 P2P 解决方案

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/672004/drv8818-drv8818-p2p-solution

器件型号:DRV8818
主题中讨论的其他器件: DRV8880

你(们)好,先生  

我是否可以知道 TI 有 Vs>40V 的解决方案以及与 DRV8818引脚相同的引脚? (DRV8818 Vs=35V)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    DRV8818没有 P2P 设备。

    DRV8880的 Vs = 45V 且具有自动调优功能。