请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8818 主题中讨论的其他器件: DRV8880
你(们)好,先生
我是否可以知道 TI 有 Vs>40V 的解决方案以及与 DRV8818引脚相同的引脚? (DRV8818 Vs=35V)
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.