This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:烧毁电机驱动器 IC

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/671693/drv8323-motor-driver-ics-burn-through

器件型号:DRV8323

尊敬的 TI 团队:

我们(我所在公司的开发团队)为电机控制应用设计了一个微型 PCB。 该设计基于 DRV8323S、相对简单。 作为参考、我们从驱动器数据表中获取了原理图。

电机是4kW PMSM、这里没什么特别的。 当前、实验室 PSU 的电源电压为24V、但未来锂离子电池的电源电压最高为50V。

我是该项目的软件工程师。 实际上、我正在基于经典的滑动模式电流观测器/控制器设计无传感器控制算法。 该算法目前正在开发中、因此尚未最终进行参数化和微调。 这里是故障开始的地方。

开环旋转阶段、在该阶段、我控制电流并加速转子的工作效果相当好。 此时、我切换到 SMC 时、控制环路变得不稳定(这实际上并不是太糟糕、因为它仍在开发中)。 电机发出众所周知的奇怪噪声、然后 DRV8323S 爆炸

我还设法在开环阶段通过向绕组施加大量电流来吹扫 DRV8323S。

DRV 的配置是默认配置。

那么、我现在的问题是:什么会导致驱动器 IC 烧断? 据我了解、它不会"看到"任何高功率、它的作用就像功率部分(三相逆变器电路)和逻辑部分(微控制器)之间的"链接"。

非常感谢您的参与、

您好!

Joachim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joachim、

    该器件不会"看到"任何高功率、但可以看到电压超出额定值、具体取决于电流。

    您是否在开环阶段检查了器件周围的信号? 这可能提供线索。
    有时、降低电源电压将使您能够查看可能的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    感谢您的回复!

    在开环运行期间(仅针对速度开环、而针对电流闭环)、一切看起来都正常。 电流在所需范围内保持稳定、PWM 模式为正弦波(具有三次谐波注入)。 对高侧和低侧开关之间的死区时间进行了配置和检查(500ns)。

    因此、考虑过高的电流(当控制环路变得不稳定时)可能是正确的方向。 但我想知道这是怎么可能的。 我认为 DRV 会监控各种电压以防止此类事件(VDS、感应电平)。 因此、我想知道为什么不触发这些安全机制。

    大家好