尊敬的 TI 团队:
我们(我所在公司的开发团队)为电机控制应用设计了一个微型 PCB。 该设计基于 DRV8323S、相对简单。 作为参考、我们从驱动器数据表中获取了原理图。
电机是4kW PMSM、这里没什么特别的。 当前、实验室 PSU 的电源电压为24V、但未来锂离子电池的电源电压最高为50V。
我是该项目的软件工程师。 实际上、我正在基于经典的滑动模式电流观测器/控制器设计无传感器控制算法。 该算法目前正在开发中、因此尚未最终进行参数化和微调。 这里是故障开始的地方。
开环旋转阶段、在该阶段、我控制电流并加速转子的工作效果相当好。 此时、我切换到 SMC 时、控制环路变得不稳定(这实际上并不是太糟糕、因为它仍在开发中)。 电机发出众所周知的奇怪噪声、然后 DRV8323S 爆炸。
我还设法在开环阶段通过向绕组施加大量电流来吹扫 DRV8323S。
DRV 的配置是默认配置。
那么、我现在的问题是:什么会导致驱动器 IC 烧断? 据我了解、它不会"看到"任何高功率、它的作用就像功率部分(三相逆变器电路)和逻辑部分(微控制器)之间的"链接"。
非常感谢您的参与、
您好!
Joachim