主题中讨论的其他器件: DRV832X、 DRV8711、 TIDA-01227
您好!
我将使用低 Rdson MOSFET 类型(<2m Ω)、栅极电荷为120nC。 对于快速开关、我需要1A...2A 的栅极电流。 遗憾的是、我在数据表中只找到了"30mA 栅极驱动电流至6个 N 通道 MOSFET "的信息。 因此、我认为 DRV8307无法做到这一点。 但我想利用它的优势。
现在、我的想法是将 DRV8307与额外的外部 MOSFET 驱动器结合使用。
这个想法是否与 DelayTime 相关?
另一个问题是电荷泵。 高侧栅极信号(UHSG、VHSG、WHSG)约为电源电压的10V、在我的案例中为24V+10V。 但我的外部栅极驱动器无法承受34V 输入信号。 我想解决这个问题的是一个简单 的带电阻器的分压器。
这是否合理、或者是否有另一种方法绕过电荷泵?
谢谢、
Artur