请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8320H 主题中讨论的其他器件: DRV8320
你(们)好
我们有关于 BOOSTXL-DRV8320H 的问题。
我们将具有1x PWM 模式的 DRV8320H 与霍尔传感器结合使用。
1。
此套件使用 MSP430F5529LP 及其固件在1个 PWM 传感软件中驱动电机。
它是否使用闭环运行?
2.
1 x PWM 传感软件是否实现了高级角度控制方法?
2.
如果电机具有 A+/-、B+/-和 C+/-等霍尔输出、我们可以将 A+、B+和 C++信号用于驱动器输入。
我的理解是否正确?
贝斯特雷加兹