This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320H:工作模式和霍尔输入

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320H, DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/670882/boostxl-drv8320h-operation-mode-and-hall-input

器件型号:BOOSTXL-DRV8320H
主题中讨论的其他器件: DRV8320

你(们)好

我们有关于 BOOSTXL-DRV8320H 的问题。

我们将具有1x PWM 模式的 DRV8320H 与霍尔传感器结合使用。

1。

此套件使用 MSP430F5529LP 及其固件在1个 PWM 传感软件中驱动电机。

它是否使用闭环运行?

2.

1 x PWM 传感软件是否实现了高级角度控制方法?

2.

如果电机具有 A+/-、B+/-和 C+/-等霍尔输出、我们可以将 A+、B+和 C++信号用于驱动器输入。

我的理解是否正确?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    "一.

    此套件使用 MSP430F5529LP 及其固件在1个 PWM 传感软件中驱动电机。

    它是否使用闭环操作?"

    >>>不使用闭环。 该代码用于演示器件的基本操作。

    "二.

    1 x PWM 传感软件是否实现了高级角度控制方法?"

    >> 1x PWM 传感软件不执行高级角度控制。 如果需要、可以修改代码以执行此操作。

    "二.

    如果电机具有 A+/-、B+/-和 C+/-等霍尔输出、我们可以将 A+、B+和 C++信号用于驱动器输入。

    我的理解是否正确?"

    >>是的、您的理解是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我正在与该线程所有者合作。
    对于问题2、我想在1x PWM 模式下无法实现相位角超前、因为换向状态与霍尔传感器状态同步、并且没有延迟换向状态机的选项。 在6 PWM 模式下、可通过 MCU 添加延迟时间。
    请问您能告诉我您的想法吗?

    谢谢、
    Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wasa-San、

    如果霍尔传感器直接连接到 DRV8320、则无法在1x PWM 模式下实现相位角超前。 如果霍尔传感器连接到 MCU、并且 MCU 控制 DRV8320输入、则可以在1x PWM 模式下实现相位角提前。

    MCU 可以在1x、3x 或6x PWM 模式下调整计时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、

    感谢您的快速回复。 让我与客户交谈。

    此致、
    Nobuhiko Wasa