请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605 大家好、我最近购买了 DRV2605EVM-BT、很快就发现我无法使用 iOS 应用。 我在其他论坛帖子中看到该产品即将停产(尽管 TI 上的产品页面对此没有任何说明)、并且 iOS 应用程序不再正常工作。 我还看到" 可以使用免费版本的 Apple Swift Developer 计划安装预发布 Apple 应用"(自2017年发布)。 我可以访问该应用程序吗? 谢谢!