This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:DRV2605EVM-BT

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/669367/drv2605-drv2605evm-bt

器件型号:DRV2605

大家好、我最近购买了 DRV2605EVM-BT、很快就发现我无法使用 iOS 应用。 我在其他论坛帖子中看到该产品即将停产(尽管 TI 上的产品页面对此没有任何说明)、并且 iOS 应用程序不再正常工作。 我还看到" 可以使用免费版本的 Apple Swift Developer 计划安装预发布 Apple 应用"(自2017年发布)。 我可以访问该应用程序吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krista、

    DRV2605EVM-BT 已停产、TI 不再提供支持。 我将与您联系并向您发送一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Krista、

    希望您收到我的电子邮件。 如果您有任何其他问题、请告知我们。