请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8320R 主题中讨论的其他器件:DRV8301、 DRV832X、 BOOSTXL-DRV8323RS、 BOOSTXL-DRV8320S
我们基于 DRV8301的电机控制器存在 EMC 问题、因此我们必须对狭窄的电路板进行少量修改。 DRV8320R 更可靠、物理尺寸更小、从而为更好的电源布线提供更多空间、并提供额外的 EMC 滤波器和缓冲器。 成本降低也会有所帮助。
但是、DRV8301的数据表为39页、而 DRV832x 为90页、包含大量新信息。 因此、我有点担心、如果我们决定升级 DRV IC、我们会错过重要的东西。 是否有关于如何升级原理图/布局/软件以适应此类升级的建议或示例? 如果不是、我认为简单的硬件和软件更改检查列表将非常有用。
谢谢您、此致、
按