This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320R:有关如何将 DRV8301或类似产品替换为新一代 DRV832x 的建议

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8320R, BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-DRV8320S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/670222/drv8320r-recommendations-on-how-to-replace-drv8301-or-similar-with-the-new-generation-drv832x

器件型号:DRV8320R
主题中讨论的其他器件:DRV8301DRV832XBOOSTXL-DRV8323RSBOOSTXL-DRV8320S

我们基于 DRV8301的电机控制器存在 EMC 问题、因此我们必须对狭窄的电路板进行少量修改。 DRV8320R 更可靠、物理尺寸更小、从而为更好的电源布线提供更多空间、并提供额外的 EMC 滤波器和缓冲器。 成本降低也会有所帮助。

但是、DRV8301的数据表为39页、而 DRV832x 为90页、包含大量新信息。 因此、我有点担心、如果我们决定升级 DRV IC、我们会错过重要的东西。 是否有关于如何升级原理图/布局/软件以适应此类升级的建议或示例? 如果不是、我认为简单的硬件和软件更改检查列表将非常有用。

谢谢您、此致、

按   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PER:

    我们没有 DRV8320R 的具体示例。 有两个 EVM 可用作示例

    BOOSTXL-DRV8320S 和 BOOSTXL-DRV8323RS 是类似的。 DRV8320S 没有稳压器、而 DRV8323RS 有三个电流感应放大器。

    这些 EVM 的信息可在线获取。