This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:低压运行模式

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48560, LM48580, TPA2100P1, DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668008/drv2667-low-voltage-operation-mode

器件型号:DRV2667
主题中讨论的其他器件:LM48560LM48580TPA2100P1

大家好、

数据表显示了以下有关低电压工作模式的信息。
--------------------------------------

--------------------------------------
是否  不建议红色线表示 VBST 的参考电压低于15V?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    是的、转换后的升压转换应设置为15V 或更高。 我们还有其他针对更低电压进行优化的驱动器、例如 LM48580、LM48560和 TPA2100P1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly - San、

    我的客户考虑将 DRV2667与12Vpp 压电致动器结合使用、 通过 以下计算工具计算出的 VBST 为11V (=v_促 动器/2+5)。
    www.ti.com/.../DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL

    我认为我们应该将 VBST 设置为15V、并在这种情况下限制数字代码。
    我的理解是否正确?  

    我可以与客户分享离线使用的压电致动器。  
    yaita-k@macnica.co.jp

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    我将通过电子邮件联系我们。 是的、您的理解是正确的。 它们应至少使用15V 升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly - San、

    非常感谢您的支持。

    我想再问一个问题。
    如果我的客户为具有12Vpp 压电致动器的 VBST 设置11V、有什么问题?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    很抱歉,我没收到这个问题。 升压转换器在如此低的 BST 电压下会出现问题。 它可能不是稳定的。