This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703D-Q1:关于通过 IC 进行电流驱动的问题

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1, DRV8703D-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/670134/drv8703d-q1-regarding-current-driving-through-the-ic

器件型号:DRV8703D-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8703-Q1

感谢您回答我之前的问题。

我想连接一 个12V 直流电机、该电机在空载时消耗的电流略小于3A。 满负载时最高可达40A。

请确认 DRV8703-Q1驱动器是否能够承受和驱动此类大功率直流电机。

驱动器 IC 可安全运行的电流范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalallepalli、

    DRV8703D-Q1控制外部 FET、用于控制电机电流。

    只要 DRV8703D-Q1能够控制 FET 并且 FET 能够处理电流、就没有范围。