请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703D-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8703-Q1、
海
感谢您回答我之前的问题。
我想连接一 个12V 直流电机、该电机在空载时消耗的电流略小于3A。 满负载时最高可达40A。
请确认 DRV8703-Q1驱动器是否能够承受和驱动此类大功率直流电机。
驱动器 IC 可安全运行的电流范围是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
海
感谢您回答我之前的问题。
我想连接一 个12V 直流电机、该电机在空载时消耗的电流略小于3A。 满负载时最高可达40A。
请确认 DRV8703-Q1驱动器是否能够承受和驱动此类大功率直流电机。
驱动器 IC 可安全运行的电流范围是多少?