This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:汽车版本

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV8662
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668935/drv8662-automotive-version

器件型号:DRV8662
主题中讨论的其他器件:DRV2700

您好!

让我确认 一下 DRV8662和 DRV2700。

您是否具有 DRV8662/2700的"Q1"产品或 用于 Q1的其他压电式触觉驱动器?

我能否 理解 没有有关压电式触觉驱动器的 Q1产品?  

谢谢、此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takumi、

    目前、我们没有任何 Q1汽车压电式驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly - San、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、