请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8662 主题中讨论的其他器件:DRV2700、
您好!
让我确认 一下 DRV8662和 DRV2700。
您是否具有 DRV8662/2700的"Q1"产品或 用于 Q1的其他压电式触觉驱动器?
我能否 理解 没有有关压电式触觉驱动器的 Q1产品?
谢谢、此致、
Takumi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.