请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8704 主题中讨论的其他器件:DRV8412、
理想应用包括以50%占空比表示零电流的反相驱动 AIN1和 AIN2。 两个输出将位于中间轨。 随着占空比的变化、一个输出将向上移动、另一个输出将向下移动。 芯片和评估板的数据表未显示将 PWM 同时馈入两个输入以作为选项。 这是可行的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rick、
也许我没有描述我当时的想法很好的设置。 将有两个 PWM 源 连接到单独的输入。 它们源自同一个源、但其中一个源本应通过逆变器。 想法是、两 个 PWM 均为50%、但 相位差为180度。 输出都应位于中间轨。 如果源的占空比更改为40%、则反相版本将变为60%。
一个输出是否达到电源轨的60%、另一个输出是否达到电源轨的40%、从而产生驱动电压。 如果这样做的话、我们只需将 源的占空比移动到50%的任一侧、就可以向前和向后驱动(热量与冷却)。