This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:DRV8704是否可用于驱动用于加热和冷却的斜接器件。

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/669108/drv8704-can-the-drv8704-be-used-to-drive-a-peliter-device-for-heating-and-cooling

器件型号:DRV8704
主题中讨论的其他器件:DRV8412

理想应用包括以50%占空比表示零电流的反相驱动 AIN1和 AIN2。 两个输出将位于中间轨。 随着占空比的变化、一个输出将向上移动、另一个输出将向下移动。 芯片和评估板的数据表未显示将 PWM 同时馈入两个输入以作为选项。 这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    无法将单个 PWM 馈入两个输入。 这样、输出将从高阻态转换为低电平。

    您需要两个 PWM 输出。 每个都连接到一个输入。 这将使您能够驱动珀耳帖、如上所述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    也许我没有描述我当时的想法很好的设置。 将有两个 PWM 源 连接到单独的输入。  它们源自同一个源、但其中一个源本应通过逆变器。  想法是、两 个 PWM 均为50%、但 相位差为180度。 输出都应位于中间轨。 如果源的占空比更改为40%、则反相版本将变为60%。

    一个输出是否达到电源轨的60%、另一个输出是否达到电源轨的40%、从而产生驱动电压。  如果这样做的话、我们只需将 源的占空比移动到50%的任一侧、就可以向前和向后驱动(热量与冷却)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    从输入的角度来看、您可以按照所述进行操作(使用一个 PWM 并反相一条路径)。

    输出需要一些滤波来产生您所需的电压。 请参阅 DRV8412数据表的图17。 显示了 DRV8412并联运行、但由于使用了外部 FET、DRV8704不会并联运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我已经试用过 DRV8412、它运行良好(使用电感器和电容器滤波)、但内部 FET RDSon 的损耗太高。 希望具有外部低 Rdson FET 的 DRV8704成为更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    祝您在使用 DRV8704时一切顺利。 如果您有任何疑问、请告知我们。