请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10987 您好!
我开始使用 DRV10987、并通过 I2C 端口对其进行控制。
一切正常、我可以轻松控制电机的速度(寄存器0x30)。
但我能否通过 I2C 端口控制旋转方向、还是必须使用 DIR 引脚?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.