This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:通过 I2C 进行方向控制

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668735/drv10987-direction-control-through-i2c

器件型号:DRV10987

您好!

我开始使用 DRV10987、并通过 I2C 端口对其进行控制。

一切正常、我可以轻松控制电机的速度(寄存器0x30)。

但我能否通过 I2C 端口控制旋转方向、还是必须使用 DIR 引脚?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jean-Francois、

    很高兴听到您在 DRV10987方面取得成功!

    遗憾的是、控制方向的唯一方法是使用引脚(DIR)。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你