请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8843 fPWM 是否是外部施加的信号? 还是在内部生成?
数据表表示在表6.3的建议运行条件中采用了外部应用、但在表6.5的电气特性中、fPWM 被称为内部电流控制 PWM 频率。
如果 PWM 频率是固定的、则调制宽度是否会影响电机旋转速度? 还是会影响施加到电机线圈的电流?
在第7.4.1节桥控制中有关 PWM 的说明时、有很多可以解释的地方。 我假设在输入 AIN1或2上施加的 PWM 信号是在外部生成的、具体取决于慢速或快速衰减。 与全步进序列的输出相比、AINx 和 BINx 的输入看起来是什么样的? 图9和10显示了一些信息、但不够。
在全步进序列的情况下、PWM 信号是否在等于全步进的持续时间内获得 AIN/BIN 引脚的输入? PWM 开始前的"导通时间"是消隐时间? 或者、这只是用户为允许"软启动"而设置的时间吗? 如果有任何图表或示波器捕获在更长的时间内显示输入信号和输出信号(以显示几个步骤)、这将非常有用。
是否有任何应用手册或文档会更详细地解释如何实现步进电机运行的 PWM?