This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8841:DECAY 引脚的用法

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668568/drv8841-usage-of-the-decay-pin

器件型号:DRV8841

您好!

根据数据表、DECAY 引脚控制电机线圈的衰减模式。 但是、衰减路径也可以通过使 XIN1为"低"和 XIN2为"高"以实现快速衰减、并使 XIN1和 XIN2为"低"以实现慢速衰减。 如果为了增加电流,XIN1被设置为“高电平”,XIN2 被设置为“低电平”。 那么为什么提供'DEAY'引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubham、

    正确的做法是、有人可以使用 xINx 信号的正确组合对微控制器进行编程、以执行快速和慢速衰减。 但是、使用 DECAY 引脚有助于减轻微控制器的此过程负载、微控制器还需要感应流经绕组的电流。

    当您使用 DECAY 引脚时、DRV8841在内部执行电流调节。 它将使用您通过 DECAY 引脚选择的模式来保持绕组中所需的电流电平。 DRV8841根据 VREF 引脚上设置的电压调节电流。 要执行微步进、您需要根据所需的电流电平向 VREF 引脚提供 DAC 电压。