请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8841 您好!
根据数据表、DECAY 引脚控制电机线圈的衰减模式。 但是、衰减路径也可以通过使 XIN1为"低"和 XIN2为"高"以实现快速衰减、并使 XIN1和 XIN2为"低"以实现慢速衰减。 如果为了增加电流,XIN1被设置为“高电平”,XIN2 被设置为“低电平”。 那么为什么提供'DEAY'引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.