请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703-Q1 海
我们在 DRV8703-Q1中有三种工作模式。 对于模式选择、我们必须配置 MODE 引脚。
0 (连接至接地 GND) - PH 或 EN (模式1)
1 (连接至+Vcc) - 独立半桥 (模式2)
这些用于前2种模式。
但我想在模式3 (标准 PWM)下操作驱动器 IC,因为该模式引脚应配备 HiZ (高脚)。
那么、如何在引脚连接到外部微控制器的同时将其置于高精度?