This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:关于 DRV8703-Q1的 MODE 引脚

Guru**** 2375070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668190/drv8703-q1-regarding-mode-pin-of-the-drv8703-q1

器件型号:DRV8703-Q1

我们在 DRV8703-Q1中有三种工作模式。 对于模式选择、我们必须配置 MODE 引脚。

0 (连接至接地 GND)           - PH 或 EN  (模式1)
1 (连接至+Vcc)               -  独立半桥  (模式2)

这些用于前2种模式。

但我想在模式3 (标准 PWM)下操作驱动器 IC,因为该模式引脚应配备 HiZ (高脚)。

那么、如何在引脚连接到外部微控制器的同时将其置于高精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalallepalli、

    您可以将微 GPIO 设置为输入、而无需上拉或下拉。 这被视为 HiZ。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。