请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2667 大家好、
我的客户考虑为其系统使用 DRV2667、现在正在研究 DRV2667的电源电流。
我想问一下图8。
1)
我们能否估算 CLOAD=1600nF 时的电源电流值?
在 本例中、另一个参数与图8相同。
2)
图 8显示 了10Vpp、200Hz 下的电源电流为50mA。
如果将 PVDD 从30V 更改为25V、我们能估计电源电流值会降低多少吗?
此致、
雅丽塔/日本地区