This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:电源电流

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668012/drv2667-supply-current

器件型号:DRV2667

大家好、

我的客户考虑为其系统使用 DRV2667、现在正在研究 DRV2667的电源电流。
我想问一下图8。



1)
 我们能否估算 CLOAD=1600nF 时的电源电流值?
在  本例中、另一个参数与图8相同。

2)
图 8显示 了10Vpp、200Hz 下的电源电流为50mA。
   如果将 PVDD 从30V 更改为25V、我们能估计电源电流值会降低多少吗?

此致、
雅丽塔/日本地区