主题中讨论的其他器件: DRV8301
我将20 VDC 电源连接到 BOOSTXL-DRV8301板、+3.3V 是正常的、但在 C17处测量 DVDD 为0V。 DVDD 引脚上的正常电压是多少?
我将驱动板与 LaunchPadXL-F28069M 配合使用、我认为我已经编码了正确的 SPI 和 DRV8301驱动器、但是、写入 DRV8301控制寄存器会返回0xFF 而不是0x00。 我想知道驱动器板上是否有问题。 请提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将20 VDC 电源连接到 BOOSTXL-DRV8301板、+3.3V 是正常的、但在 C17处测量 DVDD 为0V。 DVDD 引脚上的正常电压是多少?
我将驱动板与 LaunchPadXL-F28069M 配合使用、我认为我已经编码了正确的 SPI 和 DRV8301驱动器、但是、写入 DRV8301控制寄存器会返回0xFF 而不是0x00。 我想知道驱动器板上是否有问题。 请提供建议。
配置控制寄存器1和2并读取状态1和2时、我捕获了 SPI 波形。 波形显示状态位[10:0]为零。 但是、SPIRXBUF 显示0xFFFF。 有人能解释为什么 SPIRXBUF 不读取0x0000吗?