This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:BoostXL-DRV8301 3.3VDC 桥臂-它是 DVDD 输出吗?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/691766/boostxl-drv8301-boostxl-drv8301-3-3vdc-leg---is-it-the-dvdd-output

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他器件: DRV8301

我将20 VDC 电源连接到 BOOSTXL-DRV8301板、+3.3V 是正常的、但在 C17处测量 DVDD 为0V。 DVDD 引脚上的正常电压是多少?  

我将驱动板与 LaunchPadXL-F28069M 配合使用、我认为我已经编码了正确的 SPI 和 DRV8301驱动器、但是、写入 DRV8301控制寄存器会返回0xFF 而不是0x00。 我想知道驱动器板上是否有问题。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    当 EN_GATE 为低电平时、DVDD、AVDD 和 GVDD 被禁用。 请确认 EN_GATE 为高电平并重新测量 DVDD、AVDD 和 GVDD。

    DVDD 应为~3.3V、AVDD 应为~6V、GVDD 应为~11V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的说明。 我确认了 EN_GATE 设置为高电平后所有电压看起来都正常。 首先、我忽略了这一点、因为我认为 EN_GATE 是为了控制 PWM 门。 再次阅读数据表、我意识到它的设计目的是控制几乎所有东西以节省功耗、这是有道理的。

    遗憾的是、写入 SPI 控制寄存器仍返回0xFFFF。 任何想法都将不胜感激。

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置控制寄存器1和2并读取状态1和2时、我捕获了 SPI 波形。 波形显示状态位[10:0]为零。 但是、SPIRXBUF 显示0xFFFF。 有人能解释为什么 SPIRXBUF 不读取0x0000吗?

    e2e.ti.com/.../DRV8301-SPI-Waveforms.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    很抱歉耽误你的回答。 您是否确定了问题?

    器件似乎正常工作、因此问题可能出在 LaunchPadXL-F28069M 的代码中。
    如果您尚未找到问题、我可以联系 C2000组以获取他们的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    栅极驱动器芯片根据配置工作、因此我继续操作而不解决读取问题。 我想获得 C2000小组的支持以解决阅读问题。

    谢谢、

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    C2000组已收到通知。