主题中讨论的其他器件: DRV2605、 DRV2625
您好 Kelly:
我曾遇到过与 DRV2605L 类似的 DRV2605L 问题:有些器件不工作。
最初的原型是使用 具有 ERM 振动微型电机盘 和 LRA G0832012的 Adafruit DRV2605L 触觉电机控制器构建的、然后我搬到电路板上进行第二轮原型设计。
电路和代码与数据表中的建议相匹配。 μF DRV2605L、电容器 C (VDD)为1 μ F:C (VDD)的正确值是多少? 数据表给出了两个不同的值。
DRV2605L 驱动 器在某些初始原型和电路板上运行良好、但在 ERM 或 LRA 停止工作一段时间后会突然出现。
两种情况:
- Diagnostic 返回预期值0b11100000 = DRV2605L、但 DRV2605L 不再激活所连接的 ERM 或 LRA。
- DRV2605L 不能应答 μ I²C 请求。
遗憾的是、这不是一个隔离的情况、因为五个 DRV2605L 中的三个已经停止工作。 我应该调查什么?
谢谢、此致、