This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:某些器件停止工作

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L, DRV2605, DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693512/drv2605l-some-devices-stop-working

器件型号:DRV2605L
主题中讨论的其他器件: DRV2605DRV2625

您好 Kelly:

我曾遇到过与  DRV2605L 类似的 DRV2605L 问题:有些器件不工作

最初的原型是使用 具有  ERM 振动微型电机盘 和 LRA G0832012的 Adafruit DRV2605L 触觉电机控制器构建的、然后我搬到电路板上进行第二轮原型设计。

电路和代码与数据表中的建议相匹配。 μF DRV2605L、电容器 C (VDD)为1 μ F:C (VDD)的正确值是多少? 数据表给出了两个不同的值

DRV2605L 驱动  器在某些初始原型和电路板上运行良好、但在 ERM 或 LRA 停止工作一段时间后会突然出现。

两种情况:

  • Diagnostic 返回预期值0b11100000 = DRV2605L、但 DRV2605L 不再激活所连接的 ERM 或 LRA。
  • DRV2605L 不能应答 μ I²C 请求。

遗憾的是、这不是一个隔离的情况、因为五个 DRV2605L 中的三个已经停止工作。  我应该调查什么?  

谢谢、此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rei VILO、

    我有疑问。 器件是否损坏?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    不可以、ERM 和 LRA 与另一个 DRV2650配合工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rei、

    您是否仍然能够使用发生故障的电路板写入 I2C? REG 引脚上的稳压器电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请找到4个器件的结果:

    项目

    结果

    诊断

    V (REG)

    注释

    A1

    不好

    0b11101100

    1、836

    对 I²C Ω 的响应、但没有影响

    答2.

    好的

    0b11100000

    1、837

    对 I²C Ω 做出响应并执行相应的效果

    B1

    不好

    0b11111111

    1、843

    对 I²C 没有答复  

    B2.

    不好

    0b11101100

    1、836

    对 I²C Ω 的响应、但没有影响

    连接的电机为 ERM、所选库为 A

    我还在 DRV2605L 之间切换了 ERM:所有 ERM 都可以通过项目 A2正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rei、

    B1全部为1的结果很奇怪。 此设备是否会损坏? 您如何组装电路板?

    在您的原始帖子中、您提到诊断程序返回0b11100000、但 DRV2605L 不再激活传动器。 这是否意味着在诊断例行程序期间没有振动、但表明已通过?

    如果我们可以查看您的原理图和布局、那将会很好。 我是否需要向您发送电子邮件以共享此信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    项目 B1可能已损坏、因此它不再应答 μ I²C 请求。 但我更关注项目 A1和 B2。  

    A1最初报告 的是0b11100000;但现在报告 的是0b11101100。

    A1和 A2以及 Adafruit 制作的分线板、附带 原理图

    B1和 B2安装在 DIP 适配器上。 B1已集成在最终产品中、但 B2仍在具有与 A1或 A2相同原理图的试验电路板上。

    电子邮件可以方便地发送更多文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次上电后、我都会通过发送配置来使 A1恢复工作。

    默认参数似乎已在 A1上改写。

    唉、这个解决方案不能解决项目 B1和 B2。

    关于项目 B3 (产品的最终原型、 之前未列出、与 B1相同的问题)、我更换了 DRV2605L。 新的 DRV2605L 现在可回答 μ I²C 命令并成功驱动 LRA。

    现在、 2018 年6月7日星期四下午6:38 在  DRV2605上发布 THU:诊断故障 线程建议 考虑 DRV2625而不是 DRV2605。  
    是否应该替换 DRV2625的 DRV2605?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rei、

    DRV2625是我们的最新器件、具有更强大的算法和更高级的诊断功能。 如果该器件适合您的设计、我建议您使用该器件。 DRV2605L 具有 VSSOP 封装、而 DRV2625仅采用间距为0.4mm 的 WCSP (或 BGA)封装。 只需确保封装与您的 PCB 兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 DRV2605驱动器能否驱动振动电机 www.vibrationmotors.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们的所有触觉器件都应该能够驱动该 LRA。