This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:禁用 DRV110后、保持电压不放电

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693968/drv110-keep-voltage-not-discharging-with-disable-of-drv110

器件型号:DRV110

您好、Grant

我已经在客户处完成了系统的初始测试。 我已更新原理图以供您参考、以便我能够完成测试。

我期待您在以下方面提供支持

  1. 根据新的(2018年3月)数据表、芯片中是否有任何更新? 因为电路板中的芯片具有生产代码1617 (片上标记:64KGAY93)。
  2. 您能告诉我建议在负载上放置二极管的选择标准吗? 我已将 PMLL4148L 放置在一个通用二极管上、从现货库存中可以看到 VRRM≤100V、IFRM≤450mA。 因此、我的电流要求也不匹配。 因此、我必须使用新的峰值(270k Ω)和保持(75k Ω)电阻值来更改计算出的峰值(412K Ω)和保持(110k Ω)电阻值、以实现所需的结果。
  3. 我更新了原理图、并根据您的请求随附了同样的原理图和波形、供您参考。
  4. 我从一开始就在您提到的同一位置监控负载电流。

此致

Madhu Chandra Ke2e.ti.com/.../PRIMARY-_5F00_-22_5F00_current-limit-resistor.pdfe2e.ti.com/.../waveforms.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已就此问题通知了我们的专家。 请在5月 31日星期四之前回复

    此致、
    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhu Chandra K、

    要快速回答您的问题、请执行以下操作:

    仅2018年3月更新了数据表。 进行此数据表更新是为了增大工作温度范围并提供有关内部齐纳二极管的数据。 DRV110器件未更改。

    2.我建议使用平均电流额定值大于螺线管电流和电压额定值大于电源电压的快速恢复二极管。 您选择的 PMLL4148L 符合此标准。

    感谢您提供这些原理图。

    4.明白。

    请多花几天时间查看您的原理图和图。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhu Chandra K、

    我对您的波形有几个问题:

    通道1是连接到 SENSE 引脚还是 MOSFET 源极节点? 如果连接到 MOSFET 源极节点、则电感器电流中似乎存在异常高的纹波。
    2.通道2连接到什么? 在一个电流设置下、开关节点的电压通常为9V、而在另一个电流设置下、电压为6V。
    3.在峰值电流或保持电流期间采用的示波器波形是多少?
    万用表连接到哪个节点?

    最棒的
    授予