This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:焊接文档

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10975, DRV10975EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/689981/drv10975-soldering-document

器件型号:DRV10975

您好 TI

您能否提供 DRV105.10的焊接文档数据?

此数据是否具有与电容、电阻器和焊锡膏要求相同的参数?

或者、如何确保此 IC 与电容和电阻器一起连接到 SMT?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaine、

    我不确定"DRV10975焊接文档数据"是什么意思。 您是否有一个示例文档、以便我了解您的需求?

    如果您询问有关 DRV10975PWP 或 DRV10975RHF 封装的焊接信息、则似乎您分别询问有关 HTSSOP 和 VQFN 封装的焊接信息。 这并不特定于器件、需要结合焊料如何与 HTSSOP 和 VQFN 封装相互作用来研究。

    如果您询问如何使用 DRV10975布局电路板、我们提供了 DRV10975EVM 的设计和光绘文件。 这些文件将包括 DRV10975以及具有无源电阻器和电容元件的电路板的焊锡膏尺寸和间距。

    如果您需要封装尺寸以便为我们的器件设计尺寸、可以在 DRV10975数据表的底部找到该尺寸。 HTSSOP 和 VQFN 封装类型都有机械信息。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cole

    感谢您的回复。

    我们需要 DRV10975PWPR 的回流焊曲线数据、该数据 包含回流温度和回流时间。

    我们还想知道该数据如何与 SMT 的电容和电阻器回流温度兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaine、

    对花这么长时间的时间进行答复表示歉意。

    与我们的封装团队交谈后、DRV10975PWP 符合2-260C-1级回流额定值。 由于封装厚度小于1.6mm、因此它还符合260C 峰值温度。

    他们还确保它与 SMT 的电容和电阻器回流温度兼容。

    谢谢、

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cole

    非常感谢。