This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:1个 DRV2605L 中有5个或更多 LRA

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693082/drv2605l-5-or-more-lras-into-the-1-drv2605l

器件型号:DRV2605L
你好。 我想向触摸屏显示器添加振动反馈、但问题是显示器并非专为触觉电机而设计。 (即、我可以在 TI 示例项目 LCD/TouchPad 中看到、振动会在其表面有效传播、但通过坐标监视器、LCD 面板会牢固地连接到 sloid 和相对较重的背景。) 我了解到、添加更多触觉电机(而不是仅添加一个、可能是5个或更多)可能有助于整个机箱振动、我想尝试一下。 那么、我的问题是是否有建议的电路连接和/或驱动器数量。 例如: -一个连接到多个电机的 DRV2605L 芯片? -多个 DRV2605L 芯片、每个芯片都连接到一个电机上? 我想电机的功耗或类似的功耗可能会对设计造成一些限制、但我不熟悉电感电路设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的参与。 我们建议每个 LRA 具有1个驱动器、以实现最佳性能。 每个 LRA 使用1个驱动器可让您充分利用我们的闭环算法、该算法具有以下3项功能:
    1.缩短加速度上升时间(过驱功能)
    2.缩短制动时间(自动制动功能)
    3.自动跟踪 LRA 谐振频率
    该算法的优点是、短波形将感觉更短、更清晰、并且 LRA 将以正确的共振频率驱动、从而提高功耗并提供最强的加速度。

    如果您将器件配置为在"开环"模式下驱动、则可以使用单个驱动器来驱动多个 LRA。 你不会得到上面的恩惠。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还有其他问题吗? 如果没有、我将关闭此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    讨论如何将电机连接到驱动器:

    对于"开放连接"、我需要做的是将多个 LRA 并联到驱动器的+/-输出?

    不过、我想可能是由于驱动器芯片提供的电流而产生了上限?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以并行连接电机。 合并2-3个 LRA 后、电阻可能会降至数据表中的阈值以下、即8 Ω。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有道理。
    我想我也可以尝试串行-并行接线。

    谢谢。