请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605L 你好。 我想向触摸屏显示器添加振动反馈、但问题是显示器并非专为触觉电机而设计。 (即、我可以在 TI 示例项目 LCD/TouchPad 中看到、振动会在其表面有效传播、但通过坐标监视器、LCD 面板会牢固地连接到 sloid 和相对较重的背景。) 我了解到、添加更多触觉电机(而不是仅添加一个、可能是5个或更多)可能有助于整个机箱振动、我想尝试一下。 那么、我的问题是是否有建议的电路连接和/或驱动器数量。 例如: -一个连接到多个电机的 DRV2605L 芯片? -多个 DRV2605L 芯片、每个芯片都连接到一个电机上? 我想电机的功耗或类似的功耗可能会对设计造成一些限制、但我不熟悉电感电路设计。