This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:有关控制方法的问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, DRV2667EVM-CT, USB2ANY, MSP430G2553
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693606/drv2667evm-ct-question-about-controlling-method

器件型号:DRV2667EVM-CT
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2DRV2667USB2ANYMSP430G2553

大家好、

我对如何将 MSP-EXP430G2用于 DRV2667EVM-CT 有疑问。 在 EVM 用户指南中、语句如下所示。 应编写哪种代码? 此外、这里的 Launchpad 是否通过 SBW 控制 DRV2667EVM-CT 上的 MSP430、而通过 I2C 控制 DRV2667? 在这种情况下、触觉控制台是否可以使用?

此外、SDA/SCL 引脚是否用于直接控制 DRV2667? 在这种情况下、DRV2667EVM-CT 上的 MSP430是否已禁用?

谢谢、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    固件文件可在 EVM 文件夹的"软件"部分下找到。 此过程用于修改电路板的固件。

    为了通过触觉控制台控制 DRV2667、应使用 USB2ANY。 GUI 用户指南第6.4节 :www.ti.com/.../slou502.pdf 中提供了详细信息

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryo、

    如上文所述、这用于刷写固件。 因此、要回答您的问题、Launchpad 不会接管控制权。 它只是通过 SBW 接头被用作一个编程器。
    板载 MSP430将通过 I2C 控制 DRV2667。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kelly 和 Ivan、

    综合您的评论、

    • 使用 USB2ANY+HCC:通过 I2C 直接控制 DRV2667EVM-CT 上的 DRV2667
    • 使用 MSP-EXP430G2+CCS:通过 SBW 对 DRV2667EVM-CT 上的 MSP430G2553进行闪存和重新编程
    • 使用其他 MCU 装备 I2C 输出:要通过 I2C 直接控制 DRV2667EVM-CT 上的 DRV2667 (需要编程)<-这是可行的吗?

    谢谢、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryo、

    我还没有尝试过、但您可以使用外部 MCU 并将其连接到 I2C 接头。 我担心的一个问题是与 MSP430和 I2C 线路的关系。 要为 U4和 I2C 转换器供电、您必须为 MSP430供电。 我不确定 MSP430的高电压强度以及外部 MCU 是否能够下拉 I2C 线路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢你。