请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2667EVM-CT 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2、 DRV2667、 USB2ANY、 MSP430G2553
大家好、
我对如何将 MSP-EXP430G2用于 DRV2667EVM-CT 有疑问。 在 EVM 用户指南中、语句如下所示。 应编写哪种代码? 此外、这里的 Launchpad 是否通过 SBW 控制 DRV2667EVM-CT 上的 MSP430、而通过 I2C 控制 DRV2667? 在这种情况下、触觉控制台是否可以使用?
此外、SDA/SCL 引脚是否用于直接控制 DRV2667? 在这种情况下、DRV2667EVM-CT 上的 MSP430是否已禁用?
谢谢、
Ryo