请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10975 如何确定 DRV10975可驱动电机的最大 RPM? 我曾看到最高电气速度1000Hz 的参考、但我找不到有关该限制的良好文档。 例如... 如果最大电速度(FG 频率?) 为1000Hz,则4极对电动机的最大 RPM 为1000*60/4=15000 RPM。 但是、对于8极对电机、它将是1000*60/8 = 7500RPM。 1000Hz 是正确的数字、还是有不同的限制?