请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8846 主题中讨论的其他器件:DRV8825、
DRV8846和 DRV8825在启用、禁用和重置分度器方面有何区别? DRV8846没有 nRESET 输入、而 DRV8825具有该输入。 这两个器件上都是冗余的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的指示。 我正在评估 DRV8846、并将其与以前基于 DRV8825的设计进行比较。 我是否正确地认为 DRV8825允许在不重新初始化分度器的情况下禁用该操作? DRV8846似乎不提供此选项。 我在下表中总结了差异
| DRV8846 | |||||
| nSLEEP | nENBL | Hbridge | VINT | 分度器 | |
| 运行 | 1 | 0 | 运行 | 运行 | 运行 |
| 禁用 | 1 | 1 | 禁用 | 运行 | 运行 |
| 睡眠 | 0 | X | 禁用 | 禁用 | 禁用。 当 nSLEEP = 1时、将初始化索引器 |
| DRV8825 | |||||
| nSLEEP | nENBL | nRESET | Hbridge | 分度器 | |
| 运行 | 1 | 0 | 1 | 运行 | 运行 |
| 禁用 | 1 | 1 | 1 | 禁用 | 禁用、分度器 未初始化 |
| 睡眠 | 0 | X | 1 | 禁用 | 禁用、当 nSLEEP = 1时索引器将被初始化 |
| 复位 | X | X | 0 | 禁用 | 禁用。 当 nRESET = 1时、索引器被初始化 |