This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8846:DRV8846缺少 nRESET 控制

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8846
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/692189/drv8846-lack-of-nreset-control-on-drv8846

器件型号:DRV8846
主题中讨论的其他器件:DRV8825

DRV8846和 DRV8825在启用、禁用和重置分度器方面有何区别? DRV8846没有 nRESET 输入、而 DRV8825具有该输入。 这两个器件上都是冗余的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    对于 DRV8846、数据表中的表10应回答您对该器件的问题。 将 nENBL 设为低电平将忽略 STEP 输入、但不应将分度器复位。 将 nSLEEP 置为低电平将重置分度器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指示。 我正在评估 DRV8846、并将其与以前基于 DRV8825的设计进行比较。 我是否正确地认为 DRV8825允许在不重新初始化分度器的情况下禁用该操作? DRV8846似乎不提供此选项。 我在下表中总结了差异

    DRV8846          
      nSLEEP nENBL Hbridge VINT 分度器
    运行   1 0 运行 运行 运行
    禁用 1 1 禁用 运行 运行
    睡眠 0 X 禁用 禁用 禁用。 当 nSLEEP = 1时、将初始化索引器

    DRV8825          
      nSLEEP nENBL nRESET Hbridge 分度器
    运行   1 0 1 运行 运行
    禁用 1 1 1 禁用 禁用、分度器
    未初始化
    睡眠 0 X 1 禁用 禁用、当 nSLEEP = 1时索引器将被初始化
    复位 X X 0 禁用 禁用。 当 nRESET = 1时、索引器被初始化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我已经问过我的设计团队、nENBL 如何影响 DRV8825中的分度器、因为在此用例上数据表并不是非常清晰。

    DRV8846可让您在不失去分度器位置的情况下禁用它。 当 nENBL 为高电平时、仅禁用 H 桥输出。 当您再次将 nENBL 拉低时、分度器将位于您离开它的相同位置(除非您在 nENBL 处于高电平时发送 STEP 信号)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我的设计团队确认、当 nENBL 切换时、DRV8825保持分度器状态。